结果:找到"物联网数字电源 USB扫码枪 USB热敏打印机 U盘CSV输出 ",相关内容1000条
- 基于CH9329快速开发一个USBHID虚拟键盘鼠标
- CH9329USB虚拟键盘鼠标本文章参考FlexLua官网,基于FlexLua脱离复杂单片机C开发正逐渐成为一种快速高效的IoT硬件开发方式。让小白即使不懂单片机开发也可很容易用FlexLua零门槛开发各种IoT硬件。一、介绍CH9329芯片可以通过USB口模拟成鼠标和键盘来控制电脑(包括Win,Mac,Androiod),这样我们就可以在不用开发PC软件的情况下通过一个简单的硬件来实现对各种电脑的自动化控制,甚至通过接上4G模块来实现远程控制本地电脑的目的。材料清单:•CH9329模块二、相关库函数介绍--配置CH9329开始工作LIB_CH9329Config()--将鼠标光标移至屏幕的...
- 所属专栏: 开源设计 标签: USB鼠标键盘,低代码 发帖人:FlexLua 发帖时间:2024-05-10 13:54:00
- 4口高速USBFE1.1S如何被DPU1.1S兼容开发资料
- DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18uCMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。主要特性完全兼容USB2.0和USB1.1协议DPU1.1S中文版.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB 2.0 高速传输。 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-04-24 10:34:00
- 启明智显|2.4寸串口屏在打印机上的应用方案
- 过去打印机仅仅只需要打印一份份文件,满足一个或多个办公室的办公需求,而现如今打印机的使用场景已呈现出多元化趋势,尤其是在疫情以及“双减”政策的影响下,家用打印机市场迅速增长。存在漏墨、漏粉、打印不清晰、无法联网等问题的传统打印机,不仅无法满足消费者多样化的需求,反而会降低人们工作和学习效率。打印机行业面临着向智能化方向演进的挑战。传统市场结构正在瓦解,新的用户需求逐渐成型,打印机厂商在面对这样的市场局面下需积极做出反应,打造产品差异化,满足用户家用、办公等多元场景应用需求。为此,启明智显带来了2.4寸串口屏应用于打印机的解决方案,助力产品的迭代升级,实现产品的真正智能化。解决方案方案选型2....
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 打印机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-16 14:09:00
- NV040C语音芯片在扫码枪上的应用。
- 随着“无纸化”的普及,大部分的消费者在购物时已不再依赖现金支付。正如您所见到的,扫码支付已纷纷落地于全国的各大商超、酒店、加油站、便利店、连锁专卖店等零售行业,消费结账时客户只需打开支付宝或微信付款二维码,让收银员使用支付宝扫码枪刷一下手机支付码即可完成收款,很便捷。扫码枪主要依靠简单的红外线光源,来将数据进行反射扫描,并将扫描出的数据进行传输,但在扫码过程中,无法将扫码的信息进行语音播报,使收银工作员还需将扫描的数据进行观察验证,严重影响到扫码作业效率的问题。为了解决上面遇到的问题,九芯电子与各大扫码枪厂商合作,推出了NV040C语音芯片,在扫码枪中置入这款芯片,就可以实现声音提示功能。N...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片扫码枪语音芯片 扫描枪语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-14 17:18:00
- STC32G软硬件开发
- 物联网数字电源支持USB扫码枪/USB热敏打印机/U盘CSV输出!220/380V供电,输出0-300V!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 物联网数字电源 USB扫码枪 USB热敏打印机 U盘CSV输出 发帖人:浩哥520 发帖时间:2022-03-06 16:18:00
- 热敏电阻器的介绍和替换原则
- 光敏电阻器是由硒,硫化镉,硫化铝,硫化铋,硅等等制成的一种特制电阻器,电阻率会随入射光的强弱而变化的电阻器,因为这一特性,所以光敏电阻器是不能用在光电线性变化电路中的。 光敏电阻器除了上述特性,还具有很多优点,比如高灵敏度,体积较小,重量轻,电性能稳定,而且价格便宜等,因此广泛使用在光电控制(路灯控制电路),光控开关,光电耦合,光电自动检测,电子验钞机等等以及可见光波段点控制上。本文主要讲的是光敏电阻器型号表示,应用范围和代换原则。(下图为常见光敏电阻器外形图) 光敏电阻器通常用数字表示序号,以区别该电阻器的外形储存及性能指标;根据型号可以分为三部分: 第一部分字母表示主体 第二...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 热敏电阻器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-12 14:46:00
- USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
- USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票采集 打印数据采集 商超采集 热敏打印机采集 打印采集 USB采集 USB小票打印机截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
- 制作完的pcb导出时不见铺铜和走线
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 导出 pdf 热转印 发帖人:老刘挺牛 发帖时间:2019-07-21 17:41:00
- 用CH559读取USB条码枪数据通过串口输出的程序代码
- 现在条码枪/刷卡器大多是USB接口的,若是使用在windows/linux/android等系统下非常方便,基本都是模拟的键盘输出,直接可以接收到数据。但是如果想通过单片机系统获取到USB条码枪/刷卡器的数据就要求单片机系统有一个USBHOST接口并且能成功操作USB条码枪/刷卡器获取到数据。下面的这段程序是利用CH559的USBHOST接口操作USB条码枪/刷卡器获取到数据然后通过串口发出的源代码。同时,此方案进阶版还可以做成截取USB条码枪数据,就是将模块串接在电脑和USB条码枪之间,在不影响USB条码枪向电脑发送数据的情况下获取到USB条码枪的扫码数据。比如下图这种方式:CH559操作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH559 CH554 USB 条码枪 串口 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-05-12 14:30:00
- USB单片机CH554/CH559实用例程代码
- 各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPIflash。2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。3、CH55X脱机烧录器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 HOST 源码 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 15:19:00
返回